结果:找到"创意PCB 立创EDA",相关内容1000条
- 为什么铺了铜GND还是显示未连接?
- 芯片封装是MSOP
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 立创EDA PCB 发帖人:皮卡丘在跳舞 发帖时间:2022-05-23 21:21:00
- 立创EDAPCB里有没有像AD里一样可以更新网络焊盘
- 立创EDAPCB里有没有像AD里一样可以更新网络焊盘
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA PCB 发帖人:jknpcb 发帖时间:2022-05-17 11:15:00
- 立创EDA导入PCB文件后封装出现问题。
- 2.4G印刷蓝牙天线,图一是在AD20上打开的PCB,图二是导入到立创EDA专业版后的PCB。单独导入库文件也会出现这种情况,家人们,朋友们,你们有没有遇到过这种情况?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA AD20 PCB 发帖人:蛋糕猪x 发帖时间:2022-02-14 11:37:00
- 带贴图3D模型导入立创EDA无法显示贴图
- 使用SolidWorks绘制3D模型,使用贴图贴了图片和改变表面颜色,导出为wrl格式,导入立创eda后,只有表面颜色,没有贴图。立创3D模型管理的预览窗口也太小了,不方便调整模型
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 立创EDA 发帖人:toaster 发帖时间:2021-11-07 18:51:00
- 还是DRC问题,和这个间距杠上了。
- 一个usbc的头,针脚间距按照封装图手动设置成11.8mil,结果还是DRC过不去。问题是其他针脚间距都比11.8mil大,它还说小于DRC间距。请教大佬问题出在哪里?谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: drc pcb 立创eda 发帖人:暂时时空 发帖时间:2020-12-20 00:37:00
- 立创EDA【创意PCB征集令活动】投票结果公布
- 立创EDA【创意PCB征集令活动】投票结果公布,投票截止8月21日中午12:00共参与投票人数1527人。投票详情可前往立创EDA公众号查看https://mp.weixin.qq.com/s/v0lJWOoD3C2ZVdGVnV8mSA参赛工程详情请前往立创硬件开源平台查看https://oshwhub.com/rewards/ce0743847ae94fbdb13bec259bbaa928奖项设置:最美PCB奖:以美观性为主的纯PCB星光璀璨奖:以声光为主功能的电路PCB脚踏实地奖:有电气性能且实用的PCB花里胡哨奖:看似没啥用,实际又有点用的PCB最佳创意奖:从最美PCB、星光璀璨、脚...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 创意PCB 立创EDA 发帖人:立创EDA 发帖时间:2020-08-21 16:57:00
- 【创意PCB】电子设计鬼才设计的创意PCB推荐,你最喜欢哪一款?
- 【创意PCB】电子设计鬼才设计的创意PCB推荐,你最喜欢哪一款?01-多路USB-HUB简介:采用4个USBHUB芯片做成的1扩11HUB的12面球体HUB开源协议:CC-BY-NC-SA3.0作者:迪歪工坊工程链接:https://oshwhub.com/huangzhen/duo-lu-USB-HUB(链接可直接打开原理图、PCB图,喜欢可给工程点赞)02-特效小丑老虎灯简介:艺术成分很高的特效小丑老虎灯可手机或网络或传感器控制。描述:WS2812B灯珠组成的脸部表情,单点单控可编程,配合PWM无源蜂鸣器的鼻子,和ESP8266伸出天线的舌头,以及夸张的槽孔组成了小丑标志性的嘴,独特造型...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: PCB PCB设计 创意 DIY 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-07-27 21:04:00
- 立创EDA铺铜颜色不对
- 不管是哪一层,铺铜后颜色都是红色。比如我在底层铺,颜色本该是蓝色,结果却是红色的,保存、刷新之后才变成蓝色。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA PCB 铺铜 发帖人:小博666 发帖时间:2020-05-03 21:08:00
- 4.17版本原理图导PCB出现问题
- 如图,之前所有旧版本画的,一点红圈处导入修改信息就成这样了。事实上我就没改信息,这是怎么回事,不方便呀另外:用360浏览器发帖总是提示错误
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA PCB 发帖人:wada432600 发帖时间:2020-04-20 14:00:00
- 立创EDAPCB锁定功能
- 问题:1、不知道大家有没有使用立创EDA锁定功能,个人使用感觉有点难受。当我把一个大件,比如说一个可以支撑的元器件设置好位置之后将其锁定,也就是极少甚至不去操作它了。但是当我在它的下面或者底层放置电阻、电容这些小器件时,非常容易选中原先锁定大件。很难受!2、锁定的元器件,通常大家想锁定的是元器件的位置。感觉立创把器件名称、文本等锁定就没必要了。可能是我个人习惯,开始喜欢将位置固定、最后再调整文本丝印位置。这样一来,调整丝印时又得将其解锁,再上锁。很难受!建议:锁定的大件,锁定后仍然极易选中。要选中大件区域就将其选中。这样一来内部区域的小器件操作起来就很难受了。可以通过双击、点器件边框、或者右...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA PCB锁定 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-03-26 11:25:00
返回